{}

Szukaj często zadawanych pytań

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}

Czy silniki SER36x są dostępne w ofercie Schneider Electric?

Silniki SER zostały wycofane z oferty i nie są już dostępne. W zależności od istniejącej aplikacji posiadanego serwonapędu istnieją dwa rozwiązania:
  1. Jeżelli sterownik serwo jest z rodziny Twinline, TLCxxx lub TLDxxx, należy wymienić zarówno serwo jak i silnik
  2. Jeżeli sterownik serwo to Lexium 05 (lub Lexium 32), LXM05Axxx lub LXM05Bxxx, silnik może być zastąpiony przez jeden z modeli BSH

Załączniki

Czy to było pomocne?

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej