{}

Szukaj często zadawanych pytań

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}

Jakie kable dostępne są jako akcesorium do lamp LED serii NSYLAML* dedykowanych do obudów uniwersalnych?

Do lamp LED serii NSYLAML* dedykowanych do obudów uniwersalnych dostępne są 2 kable:

NSYLAM3M -  długość 3m, kabel zasilający
NSYLAM1M - długość 1m, kabel do łączenia między lampami

Czy to było pomocne?

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej