{}

Szukaj często zadawanych pytań

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}

Jaką długość ma wałek napędu przedłużonego LV432598 (czarny) oraz LV432600 (żółto-czerwony)?

Wałek ma 478mm i może być cięty. Odległość liczona od podstawy aparatu wynosi minimalnie 195 mm do maksymalnie 600mm. Szczegóły dostępne są w załączonej karcie.
Rysunek

Załączniki

Dowiedz się więcej
{"support":{"yesButton":"Tak","noButton":"Nie","feedback":{"title":"Co możemy poprawić?"},"submitButton":"Wyślij","successMessage":"Dziękujemy za opinię","title":"Czy to było pomocne?","feedbackPercentLabel":"osoby/osób, które uznały to za pomocne","captcha":{"error":"Zaznacz pole wyboru"}}}
Dowiedz się więcej