Szukaj często zadawanych pytań
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}
Czy lampy Sarel NSYLAMCF/S są nadal dostępne w ofercie?
Nie, lampy NSYLAMCF/S zostały wycofane z oferty grudniem 2017 roku. Zamiennie oferowana jest nowa seria lamp z oświetleniem typu LED o symbolu NSYLAMLDF lub z gniazdem typu schuko pod symbolem NSYLAMLDS. Uwaga: nowa seria lamp posiada konektor, do którego oddzielnie zamawia się przewód zasilający NSYLAM3M lub przewód zasilający między lampowy NSYLAM1M. Karta katalogowa oraz instrukcja dostępne są w załączniku.
Dowiedz się więcej o szafach sterowniczych i obudowach uniwersalnych
Dowiedz się więcej o szafach sterowniczych i obudowach uniwersalnych
Załączniki
Czy to było pomocne?
Dowiedz się więcej