{}

Szukaj często zadawanych pytań

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}

Jakie są symbole klucza, uchwytu, zamka dostarczanego z obudową Spacial SM/SF?

Elementy, w które są standardowo wyposażone obudowy Spacial SM/SF, to:

1. Uchwyt o symbolu NSYSFHS1

2. Wkładka zamka dwuprętowa 5 mm o symbolu NSYINDB51


3. Klucz do wkładki, który jest dostarczany ze standardowymi obudowami SM/SF nie występuje jako część zamienna, natomiast w ofercie występuje klucz metalowy DB5 (NSYLDB5)
- Klucz standardowy
- Metalowy klucz NSYLDB5

Czy to było pomocne?

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej