{}

Szukaj często zadawanych pytań

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}

Czy możliwe jest zainstalowanie Vijeo Designer jako cichej instalacji?

Tak, można zainstalować Vijeo Designer jako cichą instalację. Poniżej znajdują się parametry, które powinny być wykorzystane do instalacji:
Typ zmiennejOpisUwagi
FIRSTNAME:
StringImię
LASTNAME:
StringNazwisko
COMPANYNAME
StringNazwa firmy
REFERENCENUM
StringNumer referencyjny produktuJeśli pusty string, instalator użyje predefiniowanego numeru referencyjnego
SERIALNUM
StringNumer seryjnyJeśli pusty string, instalator użyje predefiniowanego numeru referencyjnego
INSTALLDIR
StringŚcieżka instalacji programuJeśli pusty string, wówczas instalator użyje predefiniowanej ścieżki docelowej
PROJECTSPATH
StringŚcieżka projektuJeśli pusty string, wówczas instalator użyje predefiniowanej ścieżki projektu
STARTMENUPATH
StringLokalizacja folderu Start MenuJeśli pusty string, instalator użyje zdefiniowanej ścieżki folderu menu początkowego
DESKTOPSC
BooleanSkrót na pulpicieJeśli wartość jest "true", tworzy skrót na pulpicie. Jeśli "false", nie tworzy skrótów na pulpicie
QUICKLAUNCHSC
BooleanSkrót szybkiego dostepuJeśli wartość jest "true", tworzy skrót do szybkiego uruchamiania. Jeśli "false", nie tworzy skrótu do szybkiego dostępu
INSTALLALLLANGS
BooleanJęzyki aplikacjiW przypadku wartości "false" instalowany jest tylko język angielski i pliki pomocy. Jeśli jest to "true", zainstalują się wszystkie języki aplikacji i pliki pomocy.
DEFAULTLANG
StringJęzyk programuJeśli pusty string, używa języka ustawień narodowych. Możliwe wartości to: ENU, CHS, DEU, FRA, ITA, ESP
ADMINRIGHTS
BooleanUprawnienia administratoraJeśli "false", instaluje Vijeo Designer bez uprawnień administratora. Jeśli "true" instaluje Vijeo z uprawnieniami administratora
DEMO
BooleanWersja demoJeśli "true", instaluje Vijeo Designer w trybie demo. Jeśli "false", instaluje Vijeo Designer w trybie standardowym.














































Poniżej przykład wykorzystania powyższych parametrów:

msiexec /i "C:\InstallerDirectory\Vijeo Designer 6.2.msi" FIRSTNAME="User" LASTNAME="User" COMPANYNAME="INDE Electronics" REFERENCENUM="VJDSNDTGSV62M" SERIALNUM="01234567890" INSTALLDIR="C:\Program Files\Schneider Electric\Vijeo Designer" DESKTOPSC="true" QUICKLAUNCHSC="true" ADMINRIGHTS="true" INSTALLALLLANGS="false" DEFAULTLANG="ENU" /qb

Gdzie 62 w REFERENCENUM = "VJDSNDTGSV62M" oznacza instalowaną wersję Vijeo Designer.
Dowiedz się więcej
{"support":{"yesButton":"Tak","noButton":"Nie","feedback":{"title":"Co możemy poprawić?"},"submitButton":"Wyślij","successMessage":"Dziękujemy za opinię","title":"Czy to było pomocne?","feedbackPercentLabel":"osoby/osób, które uznały to za pomocne","captcha":{"error":"Zaznacz pole wyboru"}}}
Dowiedz się więcej