{}

Szukaj często zadawanych pytań

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}

Czy wyłączniki nadprądowe serii C60H-DC mogą być stosowane do zabezpieczania odbiorników o zmiennym przepływie energii?

W przypadku wyłączników C60H-DC bezwzględnie konieczne jest przestrzeganie biegunowości określonej na wyłączniku. To urządzenie jest wrażliwe na zmianę kierunku przepływu prądu.
W przypadku obwodów z chwilowym odwróceniem kierunku prądu nie wolno używać tego wyłącznika.

Do zabezpieczania odbiornikow o zmiennym przepływie energii powinna być zastosowana seria iC60.

Czy to było pomocne?

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej