Szukaj często zadawanych pytań
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}
Gdzie znajdę mapę rejestrów Modbus dla przemienników serii ATV320?
Seria ATV320 używa tego samego mapowania Modbus co ATV32. Więcej informacji można znaleźć w załączonym arkuszu parametrów komunikacyjnych.
Szczegółowe informacje na temat komunikacji Modbus w ATV320 dostępne są w załączniku ATV320_Modbus_manual (instrukcja w j.angielskim).
Dowiedz się więcej o przemiennikach częstotliwości i układach łagodnego rozruchu
Szczegółowe informacje na temat komunikacji Modbus w ATV320 dostępne są w załączniku ATV320_Modbus_manual (instrukcja w j.angielskim).
Dowiedz się więcej o przemiennikach częstotliwości i układach łagodnego rozruchu
Załączniki
Czy to było pomocne?
Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej