{}

Szukaj często zadawanych pytań

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}

Jaka jest temperatura pracy dla styczników iCT serii Acti 9?

Temperatura robocza dla iCT wynosi -5 ° C do 60 ° C.

W przypadku montażu stycznika w obudowie, wewnątrz której przewidywana jest temperatura w zakresie od 50°C do 60°C, konieczne jest użycie odstępnika 9 mm o symbolu A9A27062 (zestaw 5 szt.), pomiędzy każdym stycznikiem.

Dowiedz się więcej o aparaturze modułowej Acti 9

Czy to było pomocne?

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej