{}

Szukaj często zadawanych pytań

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}

Jaki jest podstawowy podział na dodatkowe moduły aplikacyjne dla zabezpieczenia Micrologic w wyłącznikach Masterpact MTZ?

Podstawowy podział dodatkowych modułów aplikacyjnych do zabezpieczenia Micrologic w wyłącznikach Matserpact MTZ znajduje się w załączniku.
Główne kategorie to:
  1. Zabezpieczenie
    • ANSI 27/59 - Podnapięciowa /przeciwprzepięciowa,
    • ANSI 32P - Zabezpieczenie rewersyjne,
    • ANSI 51N/51G - Alarm zwarcia doziemnego,
    • ERMS - Redukcja energii łuku elektrycznego ,
  2. Pomiar
    • Energia na fazę,
    • Indywidualna analiza harmonicznych,
  3. Konserwacja i diagnostyka
    • Asystent przywracania zasilania,
    • Asystent przełączania Masterpact,
    • Rejestracja przebiegów przy wyzwoleniu,
    • Dane Modbus
Dowiedz się więcej o wyłącznikach i rozłącznikach Masterpact oraz Compact

Czy to było pomocne?

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej