{}

Szukaj często zadawanych pytań

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}

Jaka jest maksymalna wartość energii, jaką analizator serii PM5000 zanotuje, przed zresetowaniem do 0?

Wartość energii jest przechowywana w 64-bitowym rejestrze całkowitym (INT64).
Dlatego wartość skumulowanej energii miernika PM5000 zostanie zresetowana po +/- (263 -1) Wh energii. (Około 9.223 x10 ^ 18 Wh)
(wartość tę można również uzyskać przez zmniejszenie o połowę wartości rejestru 64-bitowego: +/- [((264) -1) / 2]
Dowiedz się więcej
{"support":{"yesButton":"Tak","noButton":"Nie","feedback":{"title":"Co możemy poprawić?"},"submitButton":"Wyślij","successMessage":"Dziękujemy za opinię","title":"Czy to było pomocne?","feedbackPercentLabel":"osoby/osób, które uznały to za pomocne","captcha":{"error":"Zaznacz pole wyboru"}}}
Dowiedz się więcej