{}

Szukaj często zadawanych pytań

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}

Jak połączyć ze sobą dwie obudowy serii Prisma P?

Obudowa Prisma P jest w standardzie dostarczana z elementami akcesoryjnymi niezbędnymi do połączenia ze sobą dwóch obudów jedna obok drugiej.

Rysunek

Zaleca się wybór pozycji instalacji tych elementów na podstawie konfiguracji paneli:

1. Jeśli w górnej części obudowy zainstalowane są poziome szyny zbiorcze, wówczas 2 krótkie śruby należy zainstalować na górze, a 4 dłuższe śruby na środku i na dole.
2. Jeśli na dole obudowy zainstalowane są poziome szyny zbiorcze, wówczas dwie krótkie śruby należy zainstalować na dole, a 4 dłuższe śruby na środku i na górze.
3. Jeśli w panelu nie zainstalowano poziomych szyn zbiorczych, można zastosować dowolne z dwóch powyższych rozwiązań.


Dowiedz się więcej o rozdzielnicach natynkowych oraz podtynkowych Prisma/Pragma/Kaedra
Dowiedz się więcej
Range:
Prisma P
{"support":{"yesButton":"Tak","noButton":"Nie","feedback":{"title":"Co możemy poprawić?"},"submitButton":"Wyślij","successMessage":"Dziękujemy za opinię","title":"Czy to było pomocne?","feedbackPercentLabel":"osoby/osób, które uznały to za pomocne","captcha":{"error":"Zaznacz pole wyboru"}}}
Dowiedz się więcej
Range:
Prisma P