{}

Szukaj często zadawanych pytań

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}

Jakie produkty oznaczone są symbolem katalogowym rozpoczynającym się LE1M?

Produkty oznaczone symbolem katalogowym rozpoczynającym się LE1M to rozruszniki silnikowe w obudowie do silników 3f o mocy od 0,25 kW do 7 kW, wewnątrz znajduje się stycznik i przekaźnik termiczny. Na obudowie widnieje przycisk zielony start, przycisk czerwony stop/reset oraz zółty wskaźnik pracy układu.

Rozrusznik nie posiada certyfikatu UL i CSA, jest dedykowany do pracy na rynek europejski.

Dowiedz się więcej o stycznikach i wyłącznikach Tesys

Schneider Electric Polska

Czy to było pomocne?