{}

Szukaj często zadawanych pytań

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}

Jaki jest zamiennik panelu operatorskiego Magelis o symbolu XBTGT6330?

Bezpośrednim zamiennikiem Magelis XBTGT6330 jest Magelis HMIGTO6310.

HMIGTO6310 - 12,1-calowy ekran dotykowy HMI może być montowany bezpośrednio w otworze, gdzie był zainstalowany starszy panel XBTGT6330

Proszę zwrócić uwagę na różnice:

Połączenie z magistralami polowymi Profibus DP, DeviceNet i CanOpen nie jest możliwe.
Możliwe jest tylko połączenie szeregowe RS232 z COM1. Należy użyć COM2 ze złączem RJ45 dla szeregowego RS485.
Brak wyjścia alarmu lub wyjścia głośnika
Karty SD powinny być używane zamiast kart CF do rejestrowania danych, historii alarmów itp.  (pojemność do 32 GB)


Inne opcje zamiany to:

1) Aby uzyskać wyższy stopień ochrony IP:
HMIGTO6315 - identyczny z HMIGTO6310, z wyjątkiem ramki ze stali nierdzewnej dla ochrony IP67K.

2) Jeśli wymagane jest wyjście brzęczyka / głośnika alarmu:

Kombinacja jednego z trzech typów HMIGTU (moduł tylny CPU) + HMIDT642 (ekran dotykowy 12,1 ”, który łączy się z HMIGTU):

HMIG2U + HMIDT642


HMIG3U + HMIDT642


Proszę zwrócić uwagę na różnice:

Połączenie z magistralami polowymi Profibus DP, DeviceNet i CanOpen nie jest możliwe.
Możliwe jest tylko połączenie szeregowe RS232 z COM1. Należy użyć COM2 ze złączem RJ45 dla szeregowego RS485.
Karty SD powinny być używane zamiast kart CF do rejestrowania danych, historii alarmów itp.  (pojemność do 32 GB)

Dowiedz się więcej o panelach operatorskich

Czy to było pomocne?

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej