{}

Szukaj często zadawanych pytań

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}

Czy w serii osprzętu sedna są dostępne ramki 2-krotne o IP44?

Tak, w serii osprzętu Sedna są dostępne ramki 2-krotne poziome o IP44. Ich numery referencyjne są następujące:
SDN5810621 - ramka 2-krotna pozioma o IP w kolorze białym
SDNxxxxx23 - ramka 2-krotna pozioma o IP w kolorze kremowym
SDNxxxxx60 - ramka 2-krotna pozioma o IP w kolorze aluminiowym
SDNxxxxx68 - ramka 2-krotna pozioma o IP w kolorze satynowym
SDNxxxxx70 - ramka 2-krotna pozioma o IP w kolorze grafitowym.

W załączniku znajduje się karta katalogowa ramki 2-krotnej poziomej i IP44 w kolorze białym.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą osprzętu elektroinstalacyjnego

Załączniki

Czy to było pomocne?

Dowiedz się więcej
Range:
Sedna
Dowiedz się więcej
Range:
Sedna