{}

Szukaj często zadawanych pytań

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}

Czy w serii osprzętu sedna są dostępne ramki 3-krotne o IP44?

Tak, w serii osprzętu Sedna są dostępne ramki 3-krotne poziome o IP44. Ich referencje są następujące:
SDN5810721 - ramka 3-krotna pozioma o IP44 w kolorze białym
SDNxxxxx23 - ramka 3-krotna pozioma o IP44 w kolorze kremowym
SDNxxxxx60 - ramka 3-krotna pozioma o IP44 w kolorze aluminiowym
SDNxxxxx68 - ramka 3-krotna pozioma o IP44 w kolorze satynowym
SDNxxxxx70 - ramka 3-krotna pozioma o IP44 w kolorze grafitowym.

W załączniku znajduję się karta katalogowa ramki 3-krotnej poziomej o IP44 w kolorze białym.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą osprzętu elektroinstalacyjnego

Załączniki

Czy to było pomocne?

Dowiedz się więcej
Range:
Sedna
Dowiedz się więcej
Range:
Sedna