{}

Szukaj często zadawanych pytań

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}

Czy dzwonki iSO i buczki iRO z rodziny Acti9 mogą być używane do ciągłej pracy, np. przez 24 godziny?

W przypadku produktów iSO i iRO możemy zagwarantować stałą pracę do 20 minut. Nie są przeznaczone do ciągłej pracy przez 24h.

Dowiedz się więcej o aparaturze modułowej Acti 9

Dowiedz się więcej
{"support":{"yesButton":"Tak","noButton":"Nie","feedback":{"title":"Co możemy poprawić?"},"submitButton":"Wyślij","successMessage":"Dziękujemy za opinię","title":"Czy to było pomocne?","feedbackPercentLabel":"osoby/osób, które uznały to za pomocne","captcha":{"error":"Zaznacz pole wyboru"}}}
Dowiedz się więcej