{}

Szukaj często zadawanych pytań

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}

Jaki moment dokręcania należy zastosować na zaciskach przyłączeniowych kasety odpływowej serii Canalis KSB?

Symbol kasety odpływowejRozmiar śrubyMoment dokręcania
KSB25SD4
KSB63SD4
system uchwytu bezpiecznika zainstalowany w kasecie2.8Nm (Min 2.4Nm to 3.2 Max)
KSB160SE4/5
KSB160SF4/5
M8*1615 Nm ( +- 20% )  (*)
KSB250SE4/5średnica otworu 13 mmwybierz wg załączonej tabeli (*)
KSB400SE4/5średnica otworu 11.8 mmwybierz wg załączonej tabeli (*)

(*) - Wartości momentu dokręcania w zależności od średnicy nominalnej śruby znajdują się w załączonym pliku.

Dowiedz się więcej o szynoprzewodach

Załączniki

Czy to było pomocne?

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej