Szukaj często zadawanych pytań
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}
W jakiej klasie chemicznej i mechanicznej są wykonane płytki drukowane w przemiennikach serii Altivar?
Płytki drukowane w przemiennikach serii Altivar Process (ATV6x0 i ATV9x) są wykonane w klasie:
- Klasa chemiczna 3C3 zgodna z IEC / EN 60721-3-3.
- Klasa mechaniczna 3S3 zgodna z IEC / EN 60721-3-3.
Z wyjątkiem:
- Napędy Altivar Process ATV630C22 ... C31N4 są certyfikowane jako klasa chemiczna 3C2 i klasa mechaniczna 3S2 zgodnie z IEC / EN 60721.
- Napędy Altivar Process ATV930C22 ... C31N4 są certyfikowane jako klasa chemiczna 3C2 i klasa mechaniczna 3S2 zgodnie z IEC / EN 60721.
Płytki drukowane w przemiennikach serii Altivar (ATV320 i ATV340) są wykonane w klasie:
- Klasa chemiczna 3C3 zgodna z IEC / EN 60721-3-3.
- Klasa mechaniczna 3S2 zgodna z IEC / EN 60721-3-3.
Dowiedz się więcej o przemiennikach częstotliwości i układach łagodnego rozruchu
{"support":{"yesButton":"Tak","noButton":"Nie","feedback":{"title":"Co możemy poprawić?"},"submitButton":"Wyślij","successMessage":"Dziękujemy za opinię","title":"Czy to było pomocne?","feedbackPercentLabel":"osoby/osób, które uznały to za pomocne","captcha":{"error":"Zaznacz pole wyboru"}}}