Szukaj często zadawanych pytań
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}
Pod jakim numerem referencyjnym dostępny jest dodatkowy cokół do obudowy Prisma G IP30-43?
Dodatkowy cokół dla obudowy Prisma G IP30-43 dostępny jest do zamówienia pod numerem referencyjnym LVS08805 (obudowa o szerokości 600mm) oraz LVS08807 (dla przedziału 300mm).
Poniżej wycinek z katalogu z informacjami dotyczącymi podanych aparatów.

Dowiedz się więcej o rozdzielnicach natynkowych oraz podtynkowych Prisma/Pragma/Kaedra
Poniżej wycinek z katalogu z informacjami dotyczącymi podanych aparatów.
Dowiedz się więcej o rozdzielnicach natynkowych oraz podtynkowych Prisma/Pragma/Kaedra
Czy to było pomocne?
Dowiedz się więcej