{}

Szukaj często zadawanych pytań

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}

Jak monitorowana jest temperatura wewnętrzna wyzwalaczy Micrologic?

1. Masterpact, Compact NS:

W Micrologic istnieje wewnętrzna ochrona temperatury. Jest ustawiona na około 120 ° C w układzie ASIC i nie można go zmienić. Temperatura jest mierzona przez termistor.
Nie ma możliwości ustawienia alarmu wstępnego temperatury.
Mapa bitowa (rejestr 650 i 12004) podaje informacje o usterce wewnętrznej temperatury.
Gdy temperatura wewnątrz zabezpieczenia osiągnie ok. 120 °C, następuje jego wyłączenie. Zapalają się diody AP, SDE włącza się.
To samo zachowanie dla Micrologic A / E / P / H: wyzwolenie, włączone diody LED AP, aktywowane SDE, a rejestry 650 i 12004 wskazują na awarię temperatury.
Dla Micrologic bez wyświetlacza, micrologic wyzwala wyłącznik (SDE), ale brak wskazania diody LED AP dla podstawowego wyzwalacza.

2. Compact NSX

W Compact NSX Micrologic temperatura wewnętrzna jest mierzona i monitorowana. Próg wynosi 120 °C.
Po przekroczeniu tej temperatury wyłącznik wyłączy się, a zielona dioda LED zgaśnie po osiągnięciu tego progu.

Dowiedz się więcej o wyłącznikach i rozłącznikach Masterpact oraz Compact ​​​​​​​
Dowiedz się więcej
{"support":{"yesButton":"Tak","noButton":"Nie","feedback":{"title":"Co możemy poprawić?"},"submitButton":"Wyślij","successMessage":"Dziękujemy za opinię","title":"Czy to było pomocne?","feedbackPercentLabel":"osoby/osób, które uznały to za pomocne","captcha":{"error":"Zaznacz pole wyboru"}}}
Dowiedz się więcej