{}

Szukaj często zadawanych pytań

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}

Czy w ofercie dostępne jest urządzenie (lub szczypce) zaciskające końcówki kablowe?

Tak, numer referencyjny to:
- AT1PA2 dla kabli z przekojami od 0,5 do 16 mm2
- AT1PA4 dla kabli z przekrojami od 10 do 35 mm2

Czy to było pomocne?

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej