{}

Szukaj często zadawanych pytań

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}

Jaka jest średnica dodatkowych uchwytów na kable dla uchwytu kablowego KBB40ZFGU?

Uchwyt kablowy KBB40ZFGU może służyć do mocowania dodatkowych rur lub kabli do szynoprzewodów KBA lub KBB.
Jest on dostarczany z 3 stałymi klipsami o średnicy wewnętrznej 13 mm (na górze uchwytu) oraz 2 klipsami bocznymi (niezainstalowane, ale dostarczane z zestawem) o wymiarze 16 mm

Poniżej wymiary aparatu:
KBB40ZFGU.jpg
Dowiedz się więcej o szynoprzewodach:
https://www.se.com/pl/pl/product-subcategory/1310-szynoprzewody/
Dowiedz się więcej
Produkt:
KBB40ZFGU
{"support":{"yesButton":"Tak","noButton":"Nie","feedback":{"title":"Co możemy poprawić?"},"submitButton":"Wyślij","successMessage":"Dziękujemy za opinię","title":"Czy to było pomocne?","feedbackPercentLabel":"osoby/osób, które uznały to za pomocne","captcha":{"error":"Zaznacz pole wyboru"}}}
Dowiedz się więcej
Produkt:
KBB40ZFGU