Szukaj często zadawanych pytań
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}
Czy aparaty Compact NSX są odporne na wibracje?
Urządzenia Compact NSX i NSXm są odporne na wibracje mechaniczne.
Spełniają wymagania normy IEC 60068-2-6:
- 2,0 do 13,2 Hz i amplituda ± 1mm
- 13,2 do 100 Hz przyśpieszenie ± 0,7 g.
Więcej informacji o wyłącznikach Compact NSX
Dowiedz się więcej
Produkt:
{"support":{"yesButton":"Tak","noButton":"Nie","feedback":{"title":"Co możemy poprawić?"},"submitButton":"Wyślij","successMessage":"Dziękujemy za opinię","title":"Czy to było pomocne?","feedbackPercentLabel":"osoby/osób, które uznały to za pomocne","captcha":{"error":"Zaznacz pole wyboru"}}}
Dowiedz się więcej
Produkt: