{}

Szukaj często zadawanych pytań

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}

Jak działa moduł obciążenia silnika LUFV2?

Moduł wymaga oddzielnego zasilania 24VDC.
Sygnał sprzężenia zwrotnego wynosi 4-20mA i następuje od 4mA przy zerowym prądzie do 20mA przy dwukrotnym prądzie znamionowym jednostki sterującej.

Na przykład z LUCA12FU (prąd znamionowy od 3 do 12 A), wyjście z modułu wynosi 4mA przy 0 amperach i 20mA przy 24 amperach.


Czy to było pomocne?

Dowiedz się więcej
Produkt:
LUFV2
Dowiedz się więcej
Produkt:
LUFV2