{}

Szukaj często zadawanych pytań

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}

Jakie są podstawowe funkcje przekaźników sterujących i kontroli Zelio?

Do podstawowych funkcji przekaźników Zelio należy:

  • Monitorowanie - przekaźniki monitorują wartości elektryczne i fizyczne. Mierzą zmienne sygnały takie jak faza, napięcie, prąd czy częstotliwość. Kontrolują również procesy operacyjne oraz poziom płynów.
  • Informowanie - wyjścia urządzenia kontroli zapewniają informacje elektryczne. Dodatkowo, błędy sygnalizowane są przez równoczesne miganie wszystkich LEDów.
  • Ochrona - zintegrowane z obowodami kontroli systemów automatyki, umożliwiają automatyczne zarządzanie wyłączeniem i zapewniają informowanie o błędach chroniąc w ten sposób sprzęt.
  • Zarządzanie - przy włączeniu zasilania, przekaźniki kontroli są odpowiedzialne za poprawneustawienie obwodu pomiarów. Wyjścia pracują z logiką dodatnią, styk lub styk są zamknięty w normalnych warunkach i otwarcie następuje jak zostanie wykryty błąd lub zanik zasilania.
  • Uruchomienie - przy użyciu przycisku diagnostycznego, obwód zamyka się natychmiast, bez wysyłania sygnału błędu do przekaźników. Skraca to czas testowania podczas rozruchu i rozwiązywania problemów.

Więcej informacji o przekaźnikach Zelio

Czy to było pomocne?

Dowiedz się więcej
Produkt:
RM17TG00
Dowiedz się więcej
Produkt:
RM17TG00