{}

Szukaj często zadawanych pytań

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}

Jakiej długości są dostępne przewody komunikacyjne Filterstat dla klimatyzatorów serii ClimaSys CC?

Przewody komunikacyjne Filterstat dostępne są w długościach od 50cm do 5m.

Poniżej pełna lista aparatów wraz z numerami referencyjnymi oraz długością przewodu:

0,5 m - NSYCCA50MFST
1 m - NSYCCA100MFST
1,5 m - NSYCCA150MFST
2 m - NSYCCA200MFST
3 m - NSYCCA300MFST
4 m - NSYCCA400MFST

Więcej informacji o produktach ClimaSys CC

Czy to było pomocne?

Dowiedz się więcej
Produkt:
NSYCCA50MFST
Dowiedz się więcej
Produkt:
NSYCCA50MFST