Szukaj często zadawanych pytań
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}
W jakich warunkach należy zainstalować regulator temperatury Merten o numerze ref. MTN5775-0000?
Aby termostat pracował w trybie otoczenia lub trybie dwufunkcyjnym, musi być zainstalowany w sposób zapewniający maksymalną ochronę przed wpływami zewnętrznymi i wahaniami temperatury. Gwarantuje to rzetelny pomiar temperatury pomieszczenia.
Dlatego wybierając miejsce instalacji należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:
Dlatego wybierając miejsce instalacji należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:
- Minimalna wysokość instalacji: 1,5 m nad podłogą
- Nie instalować zbyt blisko okien, drzwi lub otworów wentylacyjnych
- Nie instalować nad grzejnikami i innymi źródłami ciepła
- Nie zakrywać i nie instalować za zasłonami
- Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych i światła lamp
Czy to było pomocne?
Dowiedz się więcej
Produkt:
Dowiedz się więcej
Produkt: