{}

Szukaj często zadawanych pytań

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}

Jakie wartości fabryczne temperatury maksymalnej ustawione są domyślnie w regulatorze MTN5775-0000?

Ustawienie fabryczne temperatury maksymalnej wynoszą:
  • 35°C w trybie otoczenia
  • 40°C w trybie podłogi
  • 27°C w trybie dwufunkcyjnym.

Więcej informacji o produktach Merten System M

Czy to było pomocne?

Dowiedz się więcej
Produkt:
MTN5775-0000
Dowiedz się więcej
Produkt:
MTN5775-0000