{}

Szukaj często zadawanych pytań

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}

Jak należy zainstalować regulator temperatury MTN536400?

Preferowany jest montaż na ścianie wewnętrznej przeciwległej od źródła ciepła.

Podstawowe wymagania:
  • Wysokość montażu: ok. 1,5 m nad podłogą
  • Należy unikać ścian zewnętrznych i przeciągów od okien i drzwi
  • Upewnić się, że ciepłe powietrze w pomieszczeniu ma swobodny dostęp do wkładu. W tym celu wkład nie powinien być instalowany wewnątrz regałów lub za zasłonami i podobnymi osłonami.
  • Zewnętrzne źródła ciepła mają negatywny wpływ na dokładność urządzenia sterującego. W związku z tym należy unikać bezpośredniego światła słonecznego, bliskości telewizorów, urządzeń radiowych i grzewczych, lamp, kominków i rur grzewczych.

Więcej informacji o produktach Merten System M

Czy to było pomocne?

Dowiedz się więcej
Produkt:
MTN536400
Dowiedz się więcej
Produkt:
MTN536400