{}

Szukaj często zadawanych pytań

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}

Co oznaczają wartości przy pokrętle w regulatorze MTN536400?

Za pomocą pokrętła można ustawić żądaną temperaturę. Skala odpowiada zakresowi temperatur od ok. 5 do 30°C.

Poniżej oznaczenia występujące na regulatorze:

Płatek śniegu = ok. 5°C
2 = ok. 10°C
3 = ok. 15°C
czarna kropka = ok.20°C
5 = ok. 25°C
6 = ok. 30°C

Więcej informacji na temat produktów Merten System M

Czy to było pomocne?

Dowiedz się więcej
Produkt:
MTN536400
Dowiedz się więcej
Produkt:
MTN536400