{}

Nasze marki

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Szukaj często zadawanych pytań

Czy P24 i 24V oznaczają to samo w przemiennikach Altivar Process?

W przemiennikach Altivar Process  P24 i 24V nie oznacza tego samego.

P24 to zewnętrzne wejście zasilania +24Vdc, maksymalny prąd: 0,8 A
24V to zasilanie wyjściowe +24 V DC dla wejść cyfrowych i wejść bezpieczeństwa STO: maksymalnie 200 mA


Dowiedz się więcej o napędach procesowych Altivar 600 i 900

Schneider Electric Polska

Czy to było pomocne?

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej