{}

Nasze marki

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.
Szukaj często zadawanych pytań
Jakie identyfikatory mogą być używane z czytnikiem EVlink Pro AC NFC / RFID?

Czytnik NFC jest kompatybilny z identyfikatorami typu 1, 2, 4 i 5.

Parametry identyfikatorów kompatybilnych z czytnikiem RFID stacji:

- Częstotliwość pracy : 13,56 MHz

- Moc promieniowania lub natężenie pola elektromagnetycznego równa 60dBμA/m w odległości 10m

- Normy ISO/IEC 14443 A & B, ISO/IEC 15693

- Mifare Ultralight, Mifare Classic, Mifare Plus

- Ultralight Nano / Ultralight AES i DESFire

Na chwilę obecną nie można używać smartfona

W przypadku innych identyfikatorów prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta Schneider Electric.

Dowiedz się więcej o Stacjach ładowania pojazdów elektrycznych EVlink

Schneider Electric Polska

Dowiedz się więcej
Produkt:
Artykuły, które mogą być pomocne
Dowiedz się więcej
Produkt: