Szukaj często zadawanych pytań
Jakim typem obciążenia jest sprężarka śrubowa?
Zależność między momentem obrotowym a prędkością obrotową sprężarki śrubowej jest w przybliżeniu stała. Dokładny kształt chrakterystyki moment-prędkość może się różnić w zależności od typu sprężarki śrubowej i producenta.
Moment rozruchowy w sprężarkach śrubowych bardzo często osiąga moment znamionowy, z tego względu doboru napędu należy dokonać w taki sam sposób, jak w przypadku zastosowań ze stałym momentem obrotowym. Dedykowanym rozwiązaniem z oferty jest seria ATV900.
Aby uzyskać więcej informacji na temat chrakterystki momentu obrotowego sprężarki, należy skontaktować się z producentem sprężarki.
Dowiedz się więcej o przemiennikach częstotliwości i układach łagodnego rozruchu