W czym możemy Ci dziś pomóc?

Jak obliczyć niezbędny przepływ powietrza do chłodzenia szafy przy użyciu rozpraszania ciepła przez przemienniki częstotliwości Altivar.

Najbardziej precyzyjną metodą obliczania systemu ogrzewania/chłodzenia szafy jest użycie dedykowanego oprogramowania do obliczeń termicznych szafy - ProClima.

Oprócz tego możliwe jest również ręczne obliczenie wymaganego przepływu wentylatora, choć pewna niedokładność będzie spowodowana nieznajomością ilości ciepła rozpraszanego przez ściany szafy.
Ręczne obliczenia można wykonać w oparciu o następujące znane (wejściowe) dane:
- Całkowite ciepło wytwarzane wewnątrz szafy (W) - Ptotal
- Maksymalna temperatura otoczenia (powietrza chłodzącego) (w stopniach C) - Tomax
- Maksymalna dopuszczalna temperatura wewnątrz szafy (w stopniach C) - Timax
- Parametry powietrza chłodzącego (pojemność cieplna właściwa c, gęstość ro)

Minimalny przepływ powietrza jest obliczany jako :

Qmin=Ptotal /(ro*c*(Tomax-Timax))

Gdzie Qmin jest w m3/s
Ptotal w kW
ro w kg/m3
c w kJ/(kg.K)
Tomax, Timax w stopniach Celsjusza

Aby uzyskać wartość przepływu w m3/h, należy pomnożyć wynik przez 3600.
Qmin (m3/h) = 3600 * Qmin (m3/s)

W przypadku powietrza:
ro=1,1kg/m3 (przy 40 stopniach Celsjusza)
c= około 1kJ/kgK

Dowiedz się więcej o szafach sterowniczych i obudowach uniwersalnych