{}

Nasze marki

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Szukaj często zadawanych pytań

Jak działa ochrona przed suchobiegiem w ATV600?

Zgodnie z instrukcją (ATV600_Programming_Manual_EN_EAV64318_11 ) str. 390, aby korzystać z funkcji "Monitorowanie suchobiegu" bez czujnika przepływu ( DRYM = power), konieczne jest zdefiniowanie krzywej odpowiadającej krzywej braku przepływu (z wodą w systemie rur). Krzywa jest zdefiniowana przez 2 punkty:
punkt A [NFLS, NFLP] i punkt B [NFHS, NFHP].

Punkt A to punkt, w którym pompa pracuje z niską prędkością NFLS (NFLS do zdefiniowania przez użytkownika, może być na przykład równa LSP) z zerowym przepływem. Moc NFLP jest to najmniejsza moc, którą można osiągnąć przy wodzie w pompie. Sytuacja ta odpowiada zamkniętemu zaworowi na wyjściu, ale z wodą w pompie. Niższa moc niż NFLP jest możliwa tylko wtedy, gdy w pompie nie ma wody (DRY RUN PUMP).
Punkt B jest podobny do punktu A, ale przy innej prędkości NFHS.

Podczas gdy NFLS i NFHS są definiowane przez użytkownika, powiązane wartości mocy NFLP i NFHP muszą zostać zmierzone. Pomiar należy wykonać przy zamkniętym zaworze.
1. Gdy pompa pracuje z prędkością NFLS przy zamkniętym zaworze (woda musi być obecna po stronie ssącej), należy zmierzyć moc pobieraną przez pompę. Następnie wprowadzić tę wartość do NFLP.
2. Powtórzyć to samo przy NFHS i ponownie zmierzyć moc. Otrzymaną wartość wprowadzić do NFHP.

Teraz definiujemy krzywą. Ponieważ krzywa ta definiuje granicę między brakiem przepływu z wodą a brakiem przepływu bez wody, może się różnić w zależności od gęstości wody, temperatury itp.. Zalecane jest zdefiniowanie pewnego rodzaju poziomu ufności DRYX. Zapewni to uniknięcie wyzwolenia (wyzwolenie pracy na sucho), gdy woda jest nadal w systemie (niski przepływ z wodą). Przy zastosowaniu poziomu ufności, pompa jest w pracy na sucho, gdy zmierzona moc jest poniżej krzywej zdefiniowanej przez punkty A i B pomnożone przez DRYX. (niebieska przerywana linia na rysunku poniżej).

Jeśli dodatkowo zastosowana jest funkcja monitorowania niskiego przepływu, warto zdefiniować PLFX, który jest rodzajem granicy między niskim przepływem a normalnym przepływem. (aby odróżnić "niski przepływ" od przepływu większego). Niski przepływ jest wykrywany, gdy zmierzona moc jest poniżej krzywej zdefiniowanej przez punkty A i B pomnożone przez PLFX (biała przerywana na rysunku poniżej).
obraz

Dowiedz się więcej o przemiennikach częstotliwości i układach łagodnego rozruchu

Schneider Electric Polska

Dowiedz się więcej
Range:
Dowiedz się więcej
Range: