W czym możemy Ci dziś pomóc?

Czy trzeba monitorować asymetrię faz podczas korzystania z przemiennika częstotliwości dla silnika + pompy?

Ogólnie rzecz biorąc, norma IEC nie wymaga monitorowania asymetrii faz. Jednak w przypadku niektórych instalacji monitorowanie asymetrii faz (w ramach funkcji ochrony) może być konieczne.
Jeśli chodzi o zastosowanie (silnik + pompa), każdy silnik indukcyjny musi być zabezpieczony przed przeciążeniem i zwarciem. W przypadku asymetrii faz, konsekwencją jest przeciążenie jednej lub dwóch faz silnika. Monitorowanie asymetrii faz jest opcjonalne, ponieważ silnik pozostaje chroniony przez przeciążenie termiczne.

Jeśli do sterowania silnikiem używany jest ATV, sytuacja jest znacznie łatwiejsza, ponieważ ATV zapewnia ochronę silnika nawet w przypadku:
- braku jednej fazy silnika,
- zwarcia silnika (faza do ziemi lub faza do fazy),
- przeciążenia silnika (w dowolnej fazie).

Dodatkowo, jeśli występuje asymetria w zasilaniu ATV, nie stanowi ona zagrożenia dla silnika, ponieważ:
- Jeśli asymetria jest niewielka*, napięcie szyny DC w ATV będzie miało pewne tętnienia, ale silnik zawsze będzie miał napięcie 3-fazowe, zrównoważone.
- Jeśli asymetria jest znaczna (lub w przypadku braku fazy wejściowej), ATV zasygnalizuje błąd i zatrzyma silnik.

* Nie dotyczy to ATV21, ATV212, ponieważ nie mają one kondensatorów szyny DC, więc nawet niewielka asymetria może spowodować sygnalizację błędu.

Podsumowując, monitorowanie asymetrii faz nie jest konieczne. Jednak wszystkie przemienniki ATV630 o mocy do 160 kW, które są dedykowane do aplikacji pompowych, zapewniają monitorowanie napięcia wejściowego między każdą z 2 faz (L1-L2, L2-L3, L3-L1). Wartości mogą być wyświetlane w Menu wyświetlacza - parametry przemiennika

Dowiedz się więcej o przemiennikach częstotliwości i układach łagodnego rozruchu

Schneider Electric Polska

Dowiedz się więcej
Range:
Dowiedz się więcej
Range:
  • Dokumentacja produktów
  • Programy do pobrania
  • Selektor produktów
  • Zastąpienie i wymiana produktu
  • Pomoc i centrum kontaktowe
  • Znajdź nasze biura
  • Poproś o ofertę
  • Gdzie kupić
  • Nasi partnerzy
  • Społeczność Schneider Electric
  • Kariera
  • Profil firmy
  • Zgłoś naruszenie
  • Dostępność
  • Newsroom
  • Inwestorzy
  • EcoStruxure
  • Wyszukiwanie ofert pracy
  • Blog
  • Usługi szkoleniowe
  • Ogólne warunki handlowe
  • Polityka prywatności
  • Powiadomienie o plikach cookie
  • Change your cookie settings
  • Centrum Preferencji