W czym możemy Ci dziś pomóc?

Jak skonfigurować funkcję Booster z architekturą wielonapędową w Altivar Process ATV630?

Poniżej zamieszczono przykład sterowania boosterem, konfiguracja wielonapędowa przy użyciu 3 przemienników- wszystkie wyposażone w kartę VW3A3721.

Lista parametrów, które należy najpierw skonfigurować:
- Dane silnika + autotuning
- Ustawienia podstawowe (ACC, DEC, LSP)

Następnie pozostałe parametry w przykładzie są dostosowane do:
- sterowania ciśnieniem (sprzężenie zwrotne na AI2, ale można użyć innego wejścia, czujnik ciśnienia z 0-10 barów, wewnętrzna wartość zadana 3,5 bara, skalowanie PIF1, PIF2, PAL, PAH, PIP1, PIP2 można modyfikować)
- tryb rozproszony (MPST)
- warunki i metoda stage/de-stage oparte na sprzężeniu zwrotnym (możliwość zmiany na prędkość)
- pierwszy napęd jest Masterem (MPDT=master). Dla drugiego i trzeciego napędu należy skonfigurować MPDT="master lub slave".

Konfiguracja dla drugiego i trzeciego napędu będzie taka sama, z wyjątkiem:
- drugi napęd musi mieć MGID=2, trzeci napęd musi mieć MGID=3,
- napędy muszą mieć inny adres IP (VW3A3721).

Odnośnie okablowania:
1. Wszystkie napędy muszą mieć sygnał (ciśnienia) na swoim wejściu analogowym. AI2 w tym przykładzie. Jeśli sygnał z czujnika ciśnienia nie może być rozprowadzony do wszystkich 3 napędów, należy dodać zewnętrzny rozdzielacz sygnału.
2. Kabel Ethernet okablowany dla wszystkich napędów (karta VW3A3721, nie wbudowany port eth). Możliwe jest podłączenie ich jako łańcuch (Drive1.VW3A3721 - Drive2.VW3A3721.LeftRJ45, Drive2.VW3A3721.rightRJ45 - Drive3.VW3A3721), ale wtedy w przypadku awarii zasilania na dysku 2, dysk 1 i 3 nie mogą działać. Lepiej użyć prostego przełącznika i podłączyć wszystkie 3 napędy do przełącznika.
3. Wszystkie 3 napędy muszą być w trybie RUN (obecne polecenie uruchomienia). Najlepiej, jeśli polecenie RUN zostanie najpierw zastosowane na urządzeniach podrzędnych, a następnie na urządzeniu nadrzędnym.

Dowiedz się więcej o przemiennikach częstotliwości i układach łagodnego rozruchu

Schneider Electric Polska

Załączniki
Booster.psx [308.74 KB]
Dowiedz się więcej
Range:
Dowiedz się więcej
Range:
  • Dokumentacja produktów
  • Programy do pobrania
  • Selektor produktów
  • Zastąpienie i wymiana produktu
  • Pomoc i centrum kontaktowe
  • Znajdź nasze biura
  • Poproś o ofertę
  • Gdzie kupić
  • Nasi partnerzy
  • Społeczność Schneider Electric
  • Kariera
  • Profil firmy
  • Zgłoś naruszenie
  • Dostępność
  • Newsroom
  • Inwestorzy
  • EcoStruxure
  • Wyszukiwanie ofert pracy
  • Blog
  • Usługi szkoleniowe
  • Ogólne warunki handlowe
  • Polityka prywatności
  • Powiadomienie o plikach cookie
  • Change your cookie settings
  • Centrum Preferencji