ERRD to rejestr, który podaje wartość kodu ostatniego błędu zgodnie z profilem CIA402. CIA402 jest ogólnym profilem Canopen dla dowolnego przemiennika częstotliwości. Ponadto kod ERRD zawiera kod ostatniego błędu, który wystąpił, więc nawet jeśli błąd napędu został zresetowany, ERRD jest nadal niezerowy.
Kody błędów Canopen związane z napędami (CIA402) są podzielone na wiele typów, z których każdy ma unikalną wartość kodu. Przemiennik może identyfikować kilka różnych błędów, które są rozpoznawane jako jeden typ w CIA402.
Na przykład 16#7300 to błąd czujnika termicznego. W przemienniku możemy mieć wiele czujników termicznych i na różnych wejściach, np. zwarcie lub rozwarcie PTC.
Podsumowanie:
Jeśli odczytana zostanie niezerowa wartość ERRD, nie oznacza to, że przemiennik jest faktycznie uszkodzony. W rzeczywistości ERRD jest ostatnim błędem, który wystąpił.
Kod ERRD jest podzielony na kilka typów, wspólnych dla ogólnych przemienników częstotliwości. ERRD należy traktować jako "jest lub był błąd w węźle canopen, ale aby uzyskać więcej informacji, sprawdź napęd lub odczytaj parametr FLT".
LFT to rejestr ostatniego kodu błędu w Altivar. Jest to parametr "Schneider" i dostarcza bardziej szczegółowych informacji o usterce.
Dowiedz się więcej o przemiennikach częstotliwości i układach łagodnego rozruchu
Opublikowano dla: Schneider Electric Polska