Szukaj często zadawanych pytań
Czy możliwe jest wyskalowanie wejścia analogowego ATV320, aby uzyskać dokładnie 25,0 Hz, gdy AI1 = 5 V?
Domyślnie wejście analogowe w ATV320 podąża od wartości Low Speed do wartości High Speed przy
Inputs/Outputs CFG > Reference Template = Standard
Aby przemiennik osiągał częstotliwość 25 Hz przy sygnale analogowym 5 V, należy ustawić LSP na 0,0 i HSP na 50 Hz. W innym wypadku 5V nie będzie odnosić się do 25Hz.
W razie potrzeby należy dostosować wartość minimalną AI1, wartość maksymalną AI1, zakres AI1, punkty pośrednie AI1 X lub Y.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w załączonym fragmencie instrukcji programowania ATV320.
Dowiedz się więcej o przemiennikach częstotliwości i układach łagodnego rozruchu
Opublikowano dla:Schneider Electric Polska
Załączniki
Dowiedz się więcej
Range:
Dowiedz się więcej
Range: