{}

Nasze marki

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.
Szukaj często zadawanych pytań
Jakie są różnice pomiędzy przemiennikami Altivar ATV312 i ATV320 w komunikacji Modbus?

Istnieje niewielka różnica między ATV312 i ATV320 pod względem modbus RTU

ATV320 oferuje tabelę odczytu i/o, w której można przygotować (zmapować) zmienne, które mają być wymieniane ze sterownikiem PLC. Na załączonym obrazku znajduje się 8 zmiennych do odczytu i 2 do zapisu. Mapowanie tych 8+2 zmiennych musi być wykonane w ATV320

Adresy tabeli odczytu można znaleźć w pliku ATV320 communication vriables.xls.

ATV312 nie posiada tabeli odczytu. Rejestry muszą więc być odczytywane przy użyciu innego typu żądania modbus lub przy użyciu większej liczby żądań.

Należy sprawdzić w instrukcji modbus ATV312, które kody funkcji są obsługiwane.

ATV312 obsługuje kody: 3, 6, 16, 43

ATV320- obsługuje kody 3,6,16,23,43, 8

Dlatego na ATV320 jest łatwy dostęp do tabeli odczytu z kodem funkcji 23 (=16#17) odczyt/zapis wielu rejestrów.

W przypadku kodów funkcyjnych 3, 6 lub 16 nie ma różnicy, zarówno ATV312, jak i ATV320 używają tego samego telegramu modbus.


Dowiedz się więcej o przemiennikach częstotliwości i układach łagodnego rozruchu

Schneider Electric Polska

Załączniki
ATV320_Scanner.jpg [778.25 KB]
Dowiedz się więcej
Range:
Artykuły, które mogą być pomocne
Dowiedz się więcej
Range: