W czym możemy Ci dziś pomóc?

Jak odłączyć filtr EMC od uziemienia w przemiennikach częstotliwości ATV Process?

Poniżej znajdują się wskazówki dotyczące odłączania wbudowanego filtra EMC od uziemienia w dowolnym napędzie procesowym ATV.

1. Po pierwsze, należy znać numer referencyjny przemiennika i powiązany rozmiar przemiennika. Jeśli spojrzysz do instrukcji instalacji ATV630/650 lub ATV930/950, w sekcji "Opis przemiennika" zobaczysz wszystkie rozmiary przemienników i powiązane odniesienia. Zapamiętaj rozmiar ramy.

2. Następnie, przewiń w dół w instrukcji instalacji do sekcji "Praca na sieci IT i na uziemionym trójkącie". W instrukcji instalacji ATV630/650 (dodanej w załączniku) jest to strona 82. Znajdziesz tam opis miejsca (lub miejsc) etytkiet "znaku uziemienia" i etykiet "przekreślonego znaku uziemienia". Oraz rysunki z lokalizacjami śrub w jednej z pozycji- "uziemiony" lub "nieuziemiony" (domyślnie w pozycji uziemionej).

3. Aby zmienić "uziemiony filtr EMC" na "nieuziemiony filtr EMC", wystarczy odkręcić wszystkie śruby w miejscach, w których filtr EMC jest uziemiony. Rysunki oznaczone cyfrą (1) opisują wygląd napędu z uziemionym filtrem EMC, a rysunki oznaczone cyfrą (2) pokazują widok, gdy filtr EMC nie jest uziemiony. Zwróć uwagę, które miejsca są puste (bez śruby), a w które ma zostać zamontowana.
Wszystkie miejsca, w których wbudowany filtr EMC może być uziemiony/nieuziemiony, są pokazane na kolejnych stronach, ponieważ liczba miejsc zależy od rozmiaru napędu.
W przypadku uziemienia filtra EMC należy postępować zgodnie ze szczegółami oznaczonymi jako (1), a w przypadku nieuziemienia filtra EMC należy postępować zgodnie ze szczegółami (2).
Zazwyczaj pozycja "bez uziemienia" to tylko puste miejsce do umieszczenia śruby.

Dowiedz się więcej o przemiennikach częstotliwości i układach łagodnego rozruchu

Schneider Electric Polska

Załączniki
Altivar 630 650 Instrukcja montażu PL_EAV64301.pdf [3.37 MB]