Jakie jest hasło do wbudowanego webserwera Ethernet Modbus TCP wprzemiennikach częstotliwości Altivar Process?
Przemienniki ATV600 z wersją firmware V1.5 lub nowszą nie obsługują już ADMIN jako domyślnego hasła. Hasło jest teraz unikalne dla danego przemiennika i należy je wyszukać w podmenu 8.7 serwera WWW.
W serii ATV900 wdrożono zmianę hasła począwszy od wersji V2.1.
W ATV340 E wprowadzono tę zmianę od wersji 1.6.
UWAGA: Hasło nie jest wyświetlane, jeśli przemiennik nie ma przypisanego adresu IP (za pośrednictwem serwera DHCP lub stałych ustawień IP).
Domyślnym identyfikatorem użytkownika pozostaje Admin (bez rozróżniania wielkości liter).
W napędach wprowadzono dodatkową funkcję cyberbezpieczeństwa, która wymaga zmiany domyślnego hasła przy pierwszym połączeniu przez sieć Ethernet (strona internetowa lub SoMove).
Zostało to wprowadzone w wersji 3.3 dla ATV600/ATV900 i w wersji 3.2 dla ATV340 E.
To ulepszenie oznacza, że użytkownik będzie musiał wprowadzić domyślne hasło (dostępne na klawiaturze), a następnie będzie musiał wprowadzić nowe hasło, aby uzyskać dostęp do napędu.
Zasady dotyczące haseł można modyfikować za pomocą SoMove lub z serwera WWW.
Możliwe jest wyłączenie tej funkcji cyberbezpieczeństwa z klawiatury lub za pośrednictwem SoMove/webserver, ale przed wykonaniem tej czynności należy zachować ostrożność, ponieważ może to zagrozić bezpieczeństwu systemu.
Nie ma to wpływu na połączenia SoMove przez port Modbus.