W czym możemy Ci dziś pomóc?

Jaka jest maksymalna długość kabla dla sieci CANopen?

Maksymalna odległość między 2 najbardziej oddalonymi węzłami magistrali CAN zależy od prędkości i jest podana w poniższej tabeli:

Prędkość w bit/s - maksymalna długość kabla
- 1 Mbit/s - 20 m (65 stóp)
- 800 kbit/s - 40 m (131 stóp)
- 500 kbit/s - 100 m (328 stóp)
- 250 kbit/s - 250 m (820 stóp)
- 125 kbit/s - 500 m (1640 stóp)
- 50 kbit/s - 1000 m (3280 stóp)
- 20 kbit/s - 2500 m (8202 stóp)
- 10 kbit/s - 5000 m (16404 stóp)

Zgodnie ze strategią sieciową Schneider Electric, prędkości 1 Mbit/s, 800 kbit/s, 500 kbit/s, 250 kbit/s i 125 kbit/s są zalecane dla rozwiązań automatyzacji na poziomie maszyn i instalacji.

UWAGA: Maksymalna długość zakłada rozsądne wewnętrzne opóźnienie propagacji urządzenia i punkt próbkowania bitów. Urządzenia charakteryzujące się dużymi wewnętrznymi opóźnieniami propagacji skutecznie ograniczą maksymalną długość kabla, która mogłaby zostać osiągnięta w innym przypadku.

Długości kabli w powyższej tabeli mogą obejmować kabel spadowy, jeśli znajduje się on na fizycznym końcu kabla magistrali.

Schneider Electric Polska

  • Dokumentacja produktów
  • Programy do pobrania
  • Selektor produktów
  • Zastąpienie i wymiana produktu
  • Pomoc i centrum kontaktowe
  • Znajdź nasze biura
  • Poproś o ofertę
  • Gdzie kupić
  • Nasi partnerzy
  • Społeczność Schneider Electric
  • Kariera
  • Profil firmy
  • Zgłoś naruszenie
  • Dostępność
  • Newsroom
  • Inwestorzy
  • EcoStruxure
  • Wyszukiwanie ofert pracy
  • Blog
  • Usługi szkoleniowe
  • Polityka prywatności
  • Powiadomienie o plikach cookie
  • Change your cookie settings