W czym możemy Ci dziś pomóc?

Jaka jest różnica między normami IEEE i IEC w zakresie kW, kVAR i PF (współczynnik mocy)?

Opóźniający i wyprzedzający współczynnik mocy (PF)
Opóźniający współczynnik mocy oznacza, że na wykresie wektorowym prąd pozostaje w tyle za napięciem, a wyprzedzający współczynnik mocy oznacza, że prąd wyprzedza napięcie.

Przy obciążeniach indukcyjnych (np. silniki indukcyjne, cewki, niektóre lampy) prąd pozostaje w tyle za napięciem, a więc ma opóźniający współczynnik mocy.
Dla obciążeń pojemnościowych (kondensatory synchroniczne, baterie kondensatorów) prąd wyprzedza napięcie, a więc ma wyprzedzający współczynnik mocy.

Rozróżnienie „opóźnienie” lub „wyprzedzenie” NIE jest równoznaczne z wartością dodatnią lub ujemną. Opóźnienie odpowiada obciążeniu indukcyjnemu, podczas gdy wyprzedzenie odpowiada obciążeniu pojemnościowemu.

Ujemny lub dodatni znak, który poprzedza wyświetlaną wartość współczynnika mocy, jest określony przez zastosowany standard IEEE lub IEC. Jest to widoczne na poniższych wykresach, które przedstawiają korelację między kW, kVAR, PF i obciążeniami indukcyjnymi lub pojemnościowymi zarówno dla standardów IEEE, jak i IEC.

img

Zgodnie z konwencją IEC (po lewej stronie na powyższym rysunku), znak współczynnika mocy zależy wyłącznie od kierunku przepływu mocy rzeczywistej i jest niezależny od tego, czy obciążenie ma charakter indukcyjny czy pojemnościowy.
Współczynnik mocy jest dodatni dla normalnego (dodatniego) przepływu mocy rzeczywistej, czyli gdy moc rzeczywista przepływa do obciążenia, tj. energia jest zużywana przez obciążenie.
Współczynnik mocy jest ujemny dla odwrotnego (ujemnego) przepływu mocy rzeczywistej, tj. gdy moc rzeczywista wypływa z obciążenia, tj. energia jest generowana przez obciążenie (tak jak w przypadku każdej elektrowni).

Zgodnie z konwencją IEEE (po prawej stronie na rysunku powyżej), znak współczynnika mocy zależy wyłącznie od charakteru obciążenia (pojemnościowego lub indukcyjnego). W tym przypadku jest on niezależny od kierunku przepływu mocy rzeczywistej.
W przypadku obciążenia indukcyjnego współczynnik mocy jest ujemny.
W przypadku obciążenia pojemnościowego współczynnik mocy jest dodatni.

UWAGA: obciążenie odnosi się tutaj do wszystkiego, co jest monitorowane pod kątem zużycia mocy i energii.

Schneider Electric Polska

Dowiedz się więcej
Kategoria:
Dowiedz się więcej
Kategoria: