Czy wyłączniki z wyzwalaczem ziemnozwarciowym lub wyzwalaczem LSIG nadal działają w 3-fazowym, 3-przewodowym uziemionym systemie bez przewodu neutralnego?
Wyzwalacz nie szuka nierównowagi, ponieważ spowodowałoby to obciążenie dwufazowe. Szuka prądu opuszczającego system, który może spowodować tylko zwarcie doziemne, a zatem powoduje sumę wektorową prądu do wartości większej od zera: wartość prądu ziemnozwarciowego GF.
W systemie 4-przewodowym z prądem neutralnym występują obciążenia jednofazowe z prądem neutralnym. Ten prąd neutralny jest mierzony za pomocą NCT i jest również częścią procesu sumowania wektorowego wraz z wewnętrznymi fazowymi przekładnikami prądowymi. Prąd sumuje się do zera, gdy nie występuje zwarcie doziemne. Jeśli występuje zwarcie doziemne, prąd sumuje się do wartości prądu płynącego do uziemienia. Ponownie, nie szuka się nierównowagi, ponieważ obciążenie jednofazowe spowodowałoby nierównowagę, ale nadal prawidłowo sumowałoby się do zera.
Dowiedz się więcej o wyłącznikach i rozłącznikach Masterpact oraz Compact