W czym możemy Ci dziś pomóc?

Co zrobić gdy nie można otworzyć połączenia z hostem na porcie 23/błąd podczas próby nawiązania połączenia telnet z miernikiem ION?

Powodem błędu połączenia może być zapora Windows Firewall blokująca połączenie Telnet, w celu rozwiązania problemu należy zastosować się do poniższych kroków:
  1. Kliknij menu Start, a następnie wyszukaj i otwórz Zaporę systemu Windows.
  2. Wybierz Ustawienia zaawansowane.
  3. Wybierz Reguły przychodzące z panelu po lewej stronie
  4. W sekcji Akcje reguł przychodzących wybierz Nowa reguła.
  5. Jako typ reguły wybierz Port, kliknij Dalej, a następnie wybierz TCP i Określone porty lokalne.
  6. Wprowadź 23 jako numer portu i kliknij dalej.
  7. Wybierz Zezwalaj na połączenie, a następnie kliknij Dalej.
  8. Określ, kiedy nowa reguła może zostać zastosowana. (Domena, Prywatne i Publiczne)
  9. Nadaj regule przychodzącej nazwę, taką jak „Telnet”, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
Następnie należy ponownie przetestować funkcję Telnet za pomocą miernika ION, aby upewnić się, że połączenie jest prawidłowe.

Dowiedz się więcej o analizatorach parametrów sieci