Czym jest kaskadowanie i z którą normą IEC jest związane?
Wyłączniki kompaktowe od strony zasilania działają jako bariera przed prądami zwarciowymi. W ten sposób wyłączniki od strony obciążenia o niższej zdolności wyłączania niż potencjalne zwarcie (w punkcie ich instalacji) działają w normalnych warunkach wyłączania.
Ponieważ prąd jest ograniczony w całym obwodzie kontrolowanym przez wyłącznik ograniczający, kaskadowanie dotyczy wszystkich aparatów znajdujących się za nim. Nie jest on ograniczony do dwóch kolejnych urządzeń.
Połączenie dwóch wyłączników w konfiguracji kaskadowej jest objęte normą IEC 60947-2.