Wyłączniki NSX są zgodne z normą IEC 60947-2.
Znamionowa zdolność zwarciowa wyłącznika to wartość zdolności zwarciowej przypisana do tego wyłącznika przez producenta dla znamionowego napięcia roboczego przy częstotliwości znamionowej i przy określonym współczynniku mocy dla prądu przemiennego lub stałej czasowej dla prądu stałego.
W oparciu o tę normę, punkt 4.3.6.1, dla prądu przemiennego znamionowa zdolność wyłączania zwarć wyłącznika powinna być nie mniejsza niż jego znamionowa zdolność wyłączania zwarć, pomnożona przez współczynnik n z tabeli 2 (w załączeniu).
Dowiedz się więcej o wyłącznikach i rozłącznikach Masterpact oraz Compact