Czy przemiennik częstotliwości Altivar może obsługiwać więcej niż jeden silnik?
Jeden napęd Altivar może obsługiwać więcej niż jeden silnik, ale istnieją pewne ograniczenia projektowe, które muszą być spełnione.
Ograniczenia:
- Wszystkie silniki muszą pracować z tą samą prędkością: wszystkie powinny uruchamiać się równocześnie i być przyspieszane lub zwalniane w tym samym tempie.
- System powinien rozpatrywać sekwencje związane z obsługą napędu Altivar jako pojedynczy punkt awarii.
Uruchomienie wielu silników z jednego przemiennika częstotliwości tworzy pojedynczy punkt awarii. Gdy główny napęd ulegnie awarii, wszystkie podłączone do niego silniki również ulegną awarii.
- Przemiennik częstotliwości musi być przewymiarowany zgodnie z podłączonym obciążeniem (silnikami): Dobór wielkości zależy od trybu pracy.
Rozważmy dwa przypadki trybu pracy:
1. Wszystkie silniki uruchamiane są jednocześnie:
Prąd znamionowy i moc przemiennika powinny być równe lub większe niż odpowiednio suma prądów znamionowych i mocy znamionowych podłączonych silników.
Przykład:
Dwa silniki pracują przy napięciu 400 V, jeden o mocy 15 kW i prądzie znamionwym 32 A, drugi (uruchamiający się jednocześnie) o mocy 7 kW i prądzie 14 A.
Parametry odpowiedniego napędu powinny być większe lub równe niż moc znamionowa 22 kW (15kW +7kW) i prąd znamionowy 46 A (32A + 14A).
2. Silniki uruchamiane są w różnym czasie:
Wielkość napędu powinna być obliczona z uwzględnieniem dodatkowego warunku.
Dla każdego silnika, który zostaje uruchomiony z opóźnieniem (po operacji uruchomienia pozostałych silników), do obliczeń wielkości (prądu i mocy) napędu należy przyjąć jego prąd rozruchowy (LRA) zamiast prądu znamionowego (FLA).
Wtedy dobór napędu będzie zależał od wartości prądu znamionowego (FLA) początkowo uruchomionych jednocześnie silników i prądu rozruchowego (LRA) nowo uruchomionych silników.
Przykład:
Mamy trzy silniki pracujące przy napięciu 400 V, jeden o mocy 15kW i prądzie znamionowym 32 A, drugi (uruchamiający się jednocześnie) 7kW i prądzie znamionowym 14A, a trzeci silnik (5 kW i LRA=61 A) ma zostać dołączony po operacji rozruchu Altivar w innym czasie.
Odpowiedni napęd powinien być większy lub równy sumie prądów pobieranych przez silniki 32A (FLA)+ 14A (FLA)+ 61A (LRA) >= 107 A), czyli np. ATV930D75N4 o prądzie znamionowym 145A.
Należy pamiętać, że w przypadku rozruchu niejednoczesnego dobór na podstawie sumy mocy silników nie będzie prawidłowy.
Dowiedz się więcej o przemiennikach częstotliwości i układach łagodnego rozruchu